Actuadores neumáticos
Los actuadores neumáticos son un componente integral de muchos diversos tipos de máquinas y procesos mecánicos automatizados. Los gracias a su confiabilidad y durabilidad, se utilizan dentro de pneumatic systems a través de un número enorme de industrias, del mundo automotor a la fabricación y mucho más.
Encontrará una amplia gama de actuadores neumáticos a la venta aquí en RS, incluidos actuadores compactos, sin varilla y giratorios. Todos experto han sido construidos por los fabricantes industria-que conducían tales como Aventics, Kemet, Fabco-Aire y más - así que usted puede ser seguro que son calidad superior.
Heche una ojeada la información abajo a descubren más sobre los actuadores neumáticos.
¿Cuáles son actuadores neumáticos?
Los actuadores neumáticos son los componentes dominantes que se utilizan para crear el movimiento rotatorio o linear dentro de un sistema neumático presurizado. Cuando el aire o el gas entra en un actuador, la presión generada se utiliza como energía de mover un pistón. Este movimiento puede ser utilizado para muchos diversos usos, incluyendo el equipo el empujar, el afianzar con abrazadera o de la perforación. Pues se consideran a menudo ser opción rentable y potencialmente una menos peligrosa que los actuadores hidráulicos, son de uso general en fábricas, maquinaria de empaquetado y mecánicos del vehículo.
¿Qué tipos de actuadores neumáticos están disponibles?
Tenemos una amplia gama de los actuadores neumáticos para satisfacer un número enorme de usos. En términos de impulsión, hay dos tipos principales disponibles:
Actuadores neumáticos de acción simple
Este tipo de actuador tiene un punto de sola entrada para el aire o el gas. Mientras que el aire presurizado incorpora el componente, dirige el pistón interno en una dirección linear y después se vuelve a su posición original usando un resorte.
Actuadores neumáticos dobles
Éstos tienen dos puertos en cualquier extremo del actuador, que permite que el pistón sea empujado remite y al revés con la presión de aire.
Siguiendo esto, los actuadores neumáticos vienen en una gama de las carrocerías. Éstos pueden diferenciar en términos de tipo de movimiento que generan, del tamaño y del material. Aquí están algunas de las carrocerías dominantes que almacenamos:
Actuadores compactos neumáticos
Los gracias a su tamaño compacto, éstos son ideales para el uso en los sistemas que tienen una cantidad de espacio pequeña. Los actuadores compactos neumáticos están disponibles en una gama del movimiento, viran y agujerean tamaños hacia el lado de babor para satisfacer varios usos.
Actuadores rotatorios neumáticos
Este tipo de actuador crea (o dando vuelta) un movimiento rotatorio usando el aire comprimido para mover el pistón o el diafragma dentro del componente. Los actuadores rotatorios neumáticos ofrecen el funcionamiento de gran alcance para su tamaño, son altamente artículo y requieren poco mantenimiento.
Actuadores rodless neumáticos
El uso de estos actuadores comprimió el aire para proporcionar un movimiento linear dentro de sistemas neumáticos. Los actuadores de Rodless se pueden utilizar en muchos tipos de uso y de ventaja de ser fuertes mientras que peso ligero.
¿Por qué elija RS para sus actuadores neumáticos?
Como uno de conducir autorizó distribuidores en Norteamérica, nosotros almacenan más marcas de fábrica industria-que conducían que cualquier persona - incluyendo Norgren, SMC Corporation y Festo. Eso significa que usted puede encontrar todos los componentes de alta calidad que usted necesita a la derecha aquí, de los actuadores y de la tubería rotatorios neumáticos a los contadores de tiempo, a las válvulas y más.
No sólo son nuestras partes de los estándares más altos de la industria, pero ellas oferta gran valor para el dinero también. Tenemos opciones para todos los presupuestos y usted puede refinar su búsqueda por precio usando la “clase por” el menú drop-down sobre los listados del producto.
Si usted quisiera una cierta ayuda con nuestros actuadores neumáticos, por favor contact us hoy. Nuestros expertos están en la mano a ayudar con cualquier consejo que usted necesite. Alternativomente, usted puede encontrar el un montón de extremidades en nuestro expert hub.
En orden: 64
En orden: 8
En orden: 10
En orden: 13
En orden: 64
En orden: 8
En orden: 10
En orden: 13